请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120614/thvd1500-power-supply
器件型号:THVD1500大家好、
在具有2个节点的 RS485系统中、是否可能为一个收发器提供5V 电压、为一个收发器提供3、3V 电压(使用电平转换器)? 我在 THVD1500上尝试过这种方法、它可以正常工作、但我不确定它是否会导致任何问题。
我认为这应该起作用、因为在长电缆传输方面、电源和接地电势也可能存在差异。
此致