This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:添加 C 型和 B 型插座

Guru**** 2767455 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120438/tusb320-adding-type-c-and-type-b-receptacle

器件型号:TUSB320

我已经浏览了 TUSB320的数据表、找到了一些使用 C 型插座的良好应用电路。  

我的要求是一个 C 型、板上的 B 型并联、MCU 有一个 USB2.0 OTG。 有可能吗? 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否需要在 type-c 和 type_b 上都使用 USB2、或者仅在 type-b 上使用 USB2?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Type-C 和 Type-b 连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要使用 USB2多路复用器在类型 b 和类型 C 之间进行控制

    多路复用器的默认值为 Type-B、一旦 CC 引脚检测到连接的器件、则将多路复用器切换到 type-C

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持、最后一个问题将有助于找到解决方案、多路复用器模块中有一个选择引脚、我如何控制该选择引脚、 我希望此引脚根据其处于活动状态的类型 C 或类型 B 连接器来选择、我应该为此选择引脚使用哪个信号。 我不想使用手动开关来选择连接器。 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 ID 引脚来控制多路复用器。 ID 为高电平、未 连接任何 Type-C 器件。当 UFP 器件成功连接时、ID 变为低电平。 ID 引脚也用于 控制 Vbus 开关。

    此致

    Brian