This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9546A:SDA 卡在低电平

Guru**** 2932100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118139/pca9546a-sda-is-stuck-at-low

器件型号:PCA9546A

我们将测试 OSEPP I²C 扩展屏蔽、该电路板由 JP5的引脚3至5V 以及 JP5的引脚4至 GND 供电。在不连接其他器件的情况下、PCA9546的引脚15 'EN_SDA'保持低电平。 您能告诉我问题可能出在哪呢? +5V_SEN 测量值为5V、引脚15至+5V_SEN 测量值为2.2k Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胜利南、

    您能帮助我们了解这种情况发生的时间吗? 这是否在发送通信消息后发生? 或者、您是否在加电时立即看到这种情况?

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    评估板损坏。 我们使用 PCA9546制造了自己的电路、它工作正常。