This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:将 SPE 板连接到 MCU

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM, TM4C129DNCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120055/dp83td510e-evm-connecting-the-spe-board-to-mcu

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件: TM4C129DNCPDT

大家好、我是一名学生、我正在从事一个单端口以太网(SPE)项目。

 DP83TD510E-EVM 包含 两个通过 Samtec 连接的板、如下面方框图中所示。

我想知道如何将 SPE 板直接连接到 MCU (TM4C1294x)。

我的目标是在 SPE 板和 MCU 之间安装 RMII。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    如果您希望将510 EVM 直接连接到 MCU、则可以直接通过 RMII 接口的连接器进行连接。

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    如果您希望将510 EVM 直接连接到 MCU、则可以直接通过 RMII 接口的连接器进行连接。

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hillman、您好、感谢您的回答。

    我实际上正在使用  TM4C129DNCPDT 评估套件、因此我认为 Samtec 连接器会有问题、因为我无法直接通过 MCU 板进行连接。 是否有任何可能的方法可以使用跳线将我的 MCU 板与 SPE 块连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    除了 在 DP83TD510 EVM 中实现的电流连接器外、我们没有任何方法可以直接连接到 MCU 板。

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您的告知!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、  

    真的很抱歉。 我现在将关闭此主题。  

    --

    此致、

    林山民