This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:外部参考时钟模式

Guru**** 2994260 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCEL937-Q1, CDCE913-Q1, CDCE6214-Q1, DS90UB941AS-Q1, DS90UH941AS-Q1, CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1119479/ds90ub941as-q1-external-reference-clock-mode

器件型号:DS90UB941AS-Q1
主题中讨论的其他器件:CDCEL937-Q1、 CDCE913-Q1、 CDCE6214-Q1、 DS90UH941AS-Q1、 CDCM6208

您好!

如果我们使用 DS90UB941AS 的外部参考时钟模式、建议使用什么 IC 为941提供清晰的参考时钟? 如您所知、抖动要求最大为0.28UI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ying、

    941AS EVM 使用 LMK61E0M、工作频率高达200MHz。

    对于汽车级、根据您的应用配置、您还可以查看以下器件: CDCE913-Q1、 CDCEL937-Q1、 CDCE6214-Q1

    此致、

    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我看到不同的器件具有不同的抖动规格。 抖动要求941因不同的像素时钟频率而异。

    如果单个 FPD-Link 的像素时钟为62MHz、则哪一个器件适用?

    如果 双路 FPD-Link 的像素时钟为210MHz、则哪种器件适用?

    CDCE913-Q1和 CDCEL937-Q1的数据表中存在周期到周期抖动和周期抖动、应评估哪种类型的抖动?

    提前感谢、期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ying、

    有关941AS 的抖动要求、请参阅以下链接。 它会详细介绍它。  

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1050269/faq-ds90ub941as-q1-dsi-or-refclk-jitter-measurement?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ds90u%2A

    此致、

    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经阅读并理解941AS 的抖动要求、但我仍然不明白 CDCE913-Q1、CDCEL937-Q1、CDCE6214-Q1的输出抖动规格是否能够满足941AS 的抖动测量要求。 因为它们提到不同的抖动类型、例如周期抖动和周期抖动、而不是 Tj。

    请告诉我  

    如果单个 FPD-Link 的像素时钟为62MHz、哪个部件可以满足941AS 的抖动要求?

    如果 双路 FPD-Link 的像素时钟为210MHz、哪个部件可以满足941AS 的抖动要求?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ying、

     根据数据表中941AS 的目标总输入抖动规格参考时钟抖动规格为0.28UI、因此在您的情况下、计算如下:

    双通道-(1/(35*210/2)*0.28 = 76ps  

    单通道-(1/(35*62)*0.28 = 129 ps

    941AS 的输入抖动是在特定频段内指定的、该频段与941AS PLL 特性相关、因此不会直接与列出的 CDCEx9x 数据表抖动参数的规格进行比较。  

    鉴于 DS90UB941AS-Q1/DS90UH941AS-Q1抖动要求是针对总抖动的。 为了表征总抖动、TI 建议使用配备了 DPOJET 等抖动分析程序的高速示波器来测量 TJ@BER。

    DPOJET 测量中使用的时钟恢复设置旨在匹配941AS 串行器件的输入 PLL 特性:

    • 方法= PLL 自定义 BW
    • PLL 类型= II 类
    • 双路 FPD-Link 的环路 BW = f/40 (其中 f = PCLK)
    • 单个 FPD-Link 的环路 BW = f/20 (其中 f = PCLK)
    • 阻尼= 2
    • 目标 BER = 1e-10
    • 高通滤波器:无
    • 低通滤波器:一阶、双路 FPD-Link 的 f/20 (其中 f = PCLK)
    • 低通滤波器:一阶、用于单个 FPD-Link 的 f/10 (其中 f = PCLK)

    您需要使用上述设置测量 CDCEx9x REFCLK 输出抖动、以确保其符合941AS 的总输入抖动规格。 有关  如何测量总抖动(TJ@BER)的更多详细信息、请参阅以下链接:www.ti.com/.../SCAA120B。 此链接是一份应用报告、介绍了推荐的 TJ 测量技术。 其中包括有关最大限度地减少测量设备噪声源的技术的说明。 CDCM6208特性描述设置在整个应用报告中用作示例。

    此致、

    Fadi A.