This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:以太网 PHY 自动协商失败、无 ping

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120130/dp83869hm-ethernet-phy-autonegotiation-fail-and-no-ping

器件型号:DP83869HM

 DP83869HMRGZT 以太网 PHY 出现问题、其中以太网 ping 不起作用、并且在禁用自动协商的情况下无法完成自动协商。

该板具有 一个 DP83869HMRGZT、该器件的连接器上带有变压器。

从 IC 到变压器再到连接器的连接很好、

输入时钟正常、

您能告诉我们如何测试回送吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshiminarayana、

    我想问您为什么禁用自动协商。 在 Linux 注释中、我看到了两种不同的速度10/1000 Mbps。您希望为您的应用程序运行哪种速度? 您是否还可以通过寄存器000000中的位12启用自动协商以测试自协商?

    关于环回、请参阅数据表中的9.3.4会话。

    --

    此致、

    林山民