This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK105L:Pfbout 压降至0V

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118962/tlk105l-pfbout-voltage-drop-to-0v

器件型号:TLK105L

当使用 tlk105l 时、我们发现有时在通电时、pfbout 引脚(引脚15)电压将下降至大约0V、而 tlk105l 不能正常工作。 此时、即使触发复位引脚也不起作用。 此问题的原因是什么?

下图1是我们的电路原理图,图2中的蓝色线是 PFBOUT 引脚的波形。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luo、

    这是新设计吗? 对于新设计、我们没有任何对 TLK 105的有效支持。 我们建议在新设计中替换 TLK 105至822或825 PHY。

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是一个新设计。  我们以前使用过少量此芯片、但没有发现这样的问题、但最近我们使用了更多芯片、发现其中的一小部分存在此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luo、

    内部 LDO 似乎已经损坏了某些 PHY。  当您的引脚15为您提供0V 时、您是否还可以检查其他引脚上的任何变化?

    --
    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是一个永久性故障。 上电时、有时 pfbout 输出正常、 有时 pfbout 输出异常、当 pfbout 引脚提供0V 时、其他引脚正常。

    此致、

    XIN LUO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LUO、

    根据观察结果、我们可以看出电源序列问题可以根据数据表进行验证、或者芯片损坏。 我们对此器件没有任何积极支持。

    --
    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家。

    此致、

    XIN LUO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LUO、

    再次很抱歉无法支持。

    --

    此致、

    林山民