This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3223-EP:插座?

Guru**** 2773135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120421/max3223-ep-socket

器件型号:MAX3223-EP

团队、  

我的客户有以下请求:   

我被要求了解 TI 器件 MAX3223MDBREP 是否存在可安装到 CCA 并用于预筛查目的的插座。 您是否知道是否存在这样的套接字?  

请告诉我们!  

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我们没有用于此器件的 TI 插座。

    它采用20 SSOP 封装-但我无法找到适合此封装类型的插座(我主要在该尺寸中找到 SMD 至 DIP 适配器)。 因此、最好的选择可能是获得满足客户需求的自定义套接字。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson