This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:应用手册 SNVAA25A 的用电设备最大电缆距离

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1119068/dp83td510e-powered-device-max-cable-distance-for-app-note-snvaa25a

器件型号:DP83TD510E

我正在根据应用手册 SNVAA25A 设计有源器件。 我在文档中没有找到此设计支持的最大电缆距离和线规。 您能否提供有关此方面的任何信息? 根据 IEEE 802.3cg 标准,我还看到电缆电阻的特性(表146b–1)会影响电流注入(9-16mA)的电压检测。

此致
维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    我们将在内部对此进行检查、并在本周晚些时候返回给您。

    --
    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    我们在实验室中使用100m 电缆进行测试、使用0.15mm^2、因为这是我们目前为止在实验室中使用的最长电缆、工作正常。 只要电缆电阻在802.3cg IEEE 标准中规定的范围内、 电缆应按预期工作。

    --

    此致、

    林山民