This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:电源

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83849I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1119529/dp83849i-power-supply

器件型号:DP83849I

大家好、

请确认以下有关 DP83849I 电源的信息。

VDD (+3.3V)在上升前为600mV @ 25ms、在复位前是否正常?

波形如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinnosuke、

    我们建议电压直接从0V 上升。

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    您认为哪种问题?

    我认为没有问题、因为复位是在 VDD (+3.3V)稳定后释放的。

    此致、

    新努瑟克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinnosuke、

    从逻辑上讲、它应该按预期工作。 但是、我们以前没有看到过这个问题、因此我们也不确定这可能会带来什么潜在问题。

    --

    此致、

    林山民