This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:替代产品

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1119694/tmds181-alternative

器件型号:TMDS181
主题中讨论的其他器件: SN75DP159

大家好、

您能否帮助检查 TMDS181是否是替代 PS8419的最佳选择、PS8419用于一体机的 HDMI 2.0端口? 我想知道端口需要两个或一个器件吗? 谢谢。

e2e.ti.com/.../PS8419_5F00_DS_5F00_Version0.9_5F00_20200412.pdf

谢谢、

海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海梁:

       PS8419是 HDMI 2.1重定时器 ,如果仅用于 HDMI2.0应用,TMDS181将起作用。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    SN75DP159是否是一个不错的选择? 我们是否有用于 HDMI 2.1的器件? 谢谢。

    此致、

    海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN75DP159也适用于 HDMI2.0。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到  今年年底、我们将有 HDMI2.1转接驱动器。

    此致

    Brian