This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122EEVM:设计文件

Guru**** 2808865 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122EEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1117199/trs3122eevm-design-files

器件型号:TRS3122EEVM

大家好、团队、

是否可以拥有 TRS3122EEVM 的设计文件或 CAD 模型? 我的客户正在寻找 螺孔与电路板限制之间的距离。 提前感谢您。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我必须联系我的内部团队-由于某种原因、此 EVM 的设计文件不是我们较新的 EVM 所在的位置、因此我需要查找这些文件。 我希望在~24小时内为您提供答案。 我应该能够共享这些文件(所有文件都显示在 EVM 用户指南中-只是没有实际文件)。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    因此、我们仍在尝试跟踪文件-事实证明、自发布此电路板以来、我们的 EVM 设计有多个存储库、因此我们尝试查找它是哪个存储库并访问它。

    话虽如此- 您要求的信息实际上在 J1 (BOM 上的 Pn#:190-009-263R001)中进行了详细介绍、因为 PCB 与 rec 焊盘图案一致:

    我们仍在尝试访问这些文件-但此建议应该可以。 在此期间、我还能回答有关设计文件的任何其他问题吗?

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parker、  

    希望您找到设计文件。 此外、我的客户需要固定 孔与电路板边框之间的距离。 在你给我的图片中、距离是在两个孔之间。  此外、图片的单位是多少、是英寸、毫米?
    我将发送一张图片来提供帮助。 我希望每个用红色圈出的孔点与电路板边框之间的距离。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    很抱歉、我们仍在寻找文件、但对于我们的一些旧设计和器件信息、可能会有点难找到。  我们提供了类似的设计、但并不相同。

    对于单位-它是 mm [mils]。

    对于用红色圈出的基准、要求为:

    其中的3个用于电路板的3个角(无论哪个角被遗漏)。

    2.所有3个基准上与电路板边缘(垂直和水平)的距离相同,即与电路板边缘的距离相同。

    如果满足这两个条件、则可以将其放置在不受阻碍的任何位置-它们用于帮助制造电路板(铣床使用基准作为 整个电路板的参考标记、从而实现自动铣削-它们没有超出此范围的电气/机械用途)  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    很抱歉、我们收到了此帖子随附的 EVM 文件。

    e2e.ti.com/.../TRS3122EEVM.zip

    如果您需要其他信息、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parker、

    非常感谢。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    没问题!

    如果您有任何其他问题、请毫不犹豫地提出、我将看到我可以做什么。

    最棒的

    Parker Dodson