This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT390:SN65LVDT390D:信号等级

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1119831/sn65lvdt390-sn65lvdt390d-signal-grade

器件型号:SN65LVDT390

大家好、

根据数据表、建议的最大工作速度为200Mbps。
如果信号略高于200Mbps、是否存在一定程度的裕度?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    如果您使用 SN65LVDT390尝试此操作、则占空比将失真、 LVTTL 接收器可能无法容忍此情况。