This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953A-Q1:由独立 I2C 总线初始化的 DS90UB953、DS90UB954是否可行?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1119488/ds90ub953a-q1-ds90ub953-ds90ub954-initialized-by-a-standalone-i2c-bus-is-it-workable

器件型号:DS90UB953A-Q1

尊敬的先生:

AP 将,独立 I2C 来访问 UB954,UB953和图像传感器、所有 UB953、UB954和图像传感器均为从器件、

它是否可行?  

此致

David

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    可使用独立 I2C 访问 UB954、UB953和图像传感器。 我不确定在您提供的图表中为什么配置了 GPIO2和 GPIO0。 您是否能够在这方面进行扩展?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UB953端的 GPI (例如按钮) 可以映射到 UB954端的 GPO,因此 AP 可以通过 UB954的 GPO 读取按钮状态。以上所有内容在标准设计中都可行,但在独立 I2C 总线 方案中是否可行?

    此外 、UB954的 GPIO 可配置为大量功能(快照)、所有这些在独立的 I2C 设计中均可行?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的澄清。 此设计适用于独立 I2C。 953和954可通过通用 I2C 总线进行连接。

    此致、

    插孔