This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1104:交流耦合

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1104EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1119757/tusb1104-ac-coupling

器件型号:TUSB1104

尊敬的技术支持团队:

根据数据表、它在  表10-1中描述了有关 CAC-USB2的以下内容。 设计参数

--------

CAC-USB2交流耦合电容器(297nF 至363nF)

选项:

• RX1和 RX2是直流耦合至 USB 插座

•330nF 交流耦合与 RRX 电阻器

--------

①It 说330nF 是"选项"。 如果没有330nF (直流耦合)、是否可能会出现问题?
  请告诉我在什么情况下可能会出现问题。
②耦合电容器(330nF)的元件尺寸是否有任何规格或建议?
  如果 TUSB1104EVM 有帮助、我认为 C10、C12、C18、C20适用、但没有 BOM 列表。
   请给我一个 BOM 列表吗?

www.ti.com/.../scau057.pdf

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TDD、

    不会出现问题、但建议这样做。

    2.我将通过 E2E DM 发送。