This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:X1/CLKI

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1119612/tusb3410-x1-clki

器件型号:TUSB3410

大家好、

客户对 器件的 X1/CLKI 引脚有几个问题、因为系统中的引脚可以施加超过1.8V 的电压。

引脚的绝对最大额定值是多少? 引脚的建议输入电压是多少?

2.如果对引脚施加的电压超过1.8V、该器件是否集成了二极管等保护功能、以保护引脚免受过压影响?

3.如果它们应用1.8V~3.3V 的电压作为时钟信号、会发生什么类型的故障?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     VIH 最小值=0.7 VDDS; VIL 最大值=0.3 VDDS; 其中 VDDS 是1.8V 电源。 我建议 使用1.8V 晶振来驱动 X0和 X1引脚。

    2.在 过压情况下,此器件没有针对 X1引脚的内部保护。

    3.如果施加的时钟信号高于0.7*V_DSS,则器件可能无法正确启动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik、

    谢谢。  X1/CLKI 引脚的绝对最大额定值是多少 ?

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此引脚的绝对最大值为 Vcc。