This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232:TxOUT 和 RxOUT 的绝对最大灌电流

Guru**** 2829325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1119002/max232-absolute-maximun-sink-current-of-txout-and-rxout

器件型号:MAX232

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 MAX232IDR、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

驱动器/接收器输出端子的最大灌电流额定值是多少?

我查看了数据表、但找不到它列出的位置。

我想知道 TxOUT 和 RxOUT 的绝对最大额定值。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有指定的限值、因为电流不可能变得足够大而损坏器件。

    当输出电阻为300 Ω 时、短路电流约为33mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    Clemens 正确-在额定工作条件下使用此器件时、没有直流规格:

    驱动器输出端的输出阻抗最小值为300欧姆-在典型条件下、短路情况下(+/-7)/300 =+/-23.33mA (此处引用的值流明是更"最差"的情况近似值、但电流仍不在令人担忧的范围内)。

    2.接收器的输入阻抗最小为3K (Rin)、额定电压高达+/-30V 、因此最大电流为+/-1mA (由于其他规格)

    3.对于驱动器输入和接收器输出、它将是类似的:

    它们被列为 TIN 和 ROUT (未突出显示的器件)

    ROUT 没有限制、但在几 mA 下进行了测试(测试的最高电流为3.2mA)。 电流大于此值可能会导致数据表中的性能降低。

    需要注意的一点是、虽然没有严格的额定值、但结温有严格的额定值、因此如果结温由于环境温度、流经器件的电流、 电路板布局可能会损坏-但这并不是一种常见现象、通常会违反其他规格之一以达到结温的高值-但否则不一定是不可能的。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Parker、

    感谢你的答复。

    我知道驱动器和接收器没有绝对最大额定值。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一