This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306-Q1:适用于 I2C 电压转换和隔离的器件

Guru**** 2835905 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39306, TCA9800, TCA39306-Q1, TCA9801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1119333/tca39306-q1-suitable-part-for-i2c-voltage-translation-and-isolation

器件型号:TCA39306-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA39306TCA9800TCA9801

我正在设计一个通过 I2C 与 FPGA (1.5V LVCMOS IO)和时钟发生器(3.3V I/O)连接的电路。 我熟悉模拟 LTC4301和 LTC4313、它们在电压阈值时需要特别注意。 但是、由于 FPGA 和时钟发生器具有高 VOL、因此使用这些器件时会出现问题。 我查看了 TCA39306并尝试了解与 LTC4301相比、主要的区别、优缺点是什么。 它看起来对电压阈值没有影响。 您是否能够解释这些差异。

以下是我需要遵守的阈值:

FPGA

VOH = 1.05V、VOL = 0.45V、VIH = 0.975V、VIL = 0.525V

时钟发生器

VOH=2.805V、VOL=0.495V、VIH=2.31V、VIL=0.99V

总的来说、我正在寻找一个介于1.5V 和3.3V 之间的双向电压转换、同时能够隔离这两者。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA39306是一款无源开关;其输出电压为输入电压加上开关上的压降。

    TCA9800是一款两侧均具有低输出电压的转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、或的主要优点或用例是什么? 使用 TCA39306或 TCA9800的用例/应用是什么? 它们看起来完全一样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA39306-Q1价格低廉。

    TCA9800缓冲两个总线段、处理断电情况、并加速 B 侧的上升沿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我阅读了一些有关 TCA98XX 系列的应用手册、现在我了解了这些差异。

    在介绍 TCA9801的设计要求时、我需要满足 VIL/IILC/RILC。 根据阈值、我可以满足 VIL、我相信我也可以满足 IILC、因为 B 侧器件在2mA 的 IOL 下输出0.495V 电压。 但对于 RILC、要计算 RPD、电阻为247.5欧姆。 该规格的最大值为150欧姆。

    您能否解释一下150欧姆电阻的来源、以及为什么我不满足这一要求而是满足 VIL 和 IILC? 我假设它们都是相关的。

    一侧是1.5V 总线。

    B 侧是3.3V 总线。

    B 侧器件的 VOL = 0.495V。 这基于2mA 的 IOL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    四款 TCA980x 器件的 RILC 是相同的;我无法解释这一点。 无论如何、您可以切换 A 侧和 B 侧。

    μ I²C 规格要求在3mA 时为0.4V。 这是哪个时钟发生器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、由于 FPGA 上的 IOL 可以设置为4/8/12mA、因此开关侧使 FPGA 位于 B 上、时钟生成位于 A 上应该可以工作。 时钟发生器为 SI5341。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    150欧姆最大 RilC 技术规格大于 I2C 技术规格、其中在3mA 时输出0.4V 电压、或者通过另一种方法  Rmax = 0.4V/3mA = 133.3欧姆最大值 这意味着、如果您拥有符合 I2C 标准的器件、它应该能够满足 TCA980x 自150>133.3以来的 Rilc 条件  

    TCA980x 是转接驱动器器件(其中 I2C 将电容负载限制 为最大400pF、因此当您超过400pF 并希望分段总线时、需要使用转接驱动器器件) 而 TCA39306是一款简单的电平转换器/开关、可输出其输入端的任何信号以及由于 Ron 而产生的一些偏移。  

    TCA980x 器件旨在与漏极开路驱动器搭配使用、如果您有推挽驱动器(我认为是时钟发生器)、则它将与 I2C 静态电压/电流偏移缓冲器不兼容。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Si5341可通过 I²C Ω 进行控制、但其 SDA 输出弱于 I²C Ω 规格要求的电阻。