This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:重复寄存器访问

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1119373/sn65dp159-repeating-register-access

器件型号:SN65DP159

大家好、

客户使用与 FPGA 配对的 SN65DP159。 FPGA 供应商共享 DP159的源代码,如下所示,这是重复的。

10940:PD_EN

10959至10963: 访问控制寄存器

10965:禁用 PD_EN (=上电)

10966至10971:重复与10959至10964相同的代码

在重复访问中、会发生相同的寄存器访问、但由于 PD_EN 被禁用、即使该位置位、也不会发生自清零、除非0x0A 的位2被置位、并且输出继续而不影响 TMDS、对吧?
在 进行上述访问时、HPD_SNK 为高电平。

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、需要将0x0A 位2设置为1以更新这些设置。

    此致

    Brian