This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811SEVM:RMII 主从硬件自举配置

Guru**** 2885200 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811R-Q1, DP83TC811-Q1, DP83TC811EVM, MSP430F5529, DP83TC811SEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116541/dp83tc811sevm-rmii-master-and-slave-hardware-bootstrap-configurations

器件型号:DP83TC811SEVM
主题中讨论的其他器件:DP83TC811R-Q1DP83TC811DP83TC811EVMMSP430F5529

大家好、我是 Darae Logic 的 Hyung Rae。

我们将回顾使用 DP83TC811R-Q1的汽车以太网设备设计。

设置硬件自举(设置为 DP83TC811-Q1的 RMI)、设置硬件自举(设置为 DP83822的 RMI)

我不理解如何阅读数据表和 EVM 板。

我想继续测试、只需设置硬件自举而不设置寄存器即可。

当前设计如下。

EN675 SoC:RMII (从站)<=> RMII (主站):DP83TC811-Q1:100BASE-T1I (从站)<=>100BASE-T1 (主站):DP83TC811-Q1:RMII (从站)<=>RMII (主站):DP83822:100BASE-T <=>PC 以太网

电路图和方框图

e2e.ti.com/.../4113.block.pdf

e2e.ti.com/.../3000.schematics.pdf



问题的内容。

如果您将其设置为 DP83TC811-Q1的 RMII、请告诉我硬件自举配置。
-- RMII 主硬件引导配置
-- RMII 从硬件引导配置
-100BASE-T1主硬件自举配置
- 100BASE-T1从机硬件自举配置

2.如果您将其设置为 DP83822的 RMII、请告诉我硬件自举配置。
-- RMII 主硬件引导配置
-- RMII 从硬件引导配置
- 100BASE-T 主硬件自举配置
- 100BASE-T 从机硬件自举配置

请尽快答复。

超过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyunglae、

    这些信息包含在我们每个产品说明书的"编程"部分(DP83TC811和 DP83822为8.5节)。

    对于 DP83TC811、引脚24、25、26上的自举控制 RMII 主/从设置、引脚35控制100Base-T1主/从设置

    对于 DP83822、引脚26控制 RMII 主/从设置。 100Base-T 没有像100Base-T1那样的主/从符号。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN675 SoC:RMII (从站)<=> RMII (主站):DP83TC811-Q1:100BASE-T1I (从站)<=>

    <=>100BASE-T1 (主站):DP83TC811-Q1 (SNLU231):RMII (从站)<=>RMII (主站):DP83822 (SNLU231):100BASE-T <=>PC 以太网

    如果按上述方式进行连接、是否存在任何问题?

    另请参见附件块

    SNLU231的 DP83822 (DP83TC811EVM)的26PIN 是2.49K PD、它采用何种设置?
    -设置 RMII/主器件时、请告诉我26引脚 PU 和 PD 设置。
    -设置 RMII/从器件时、请告诉我26引脚 PU 和 PD 设置。
    -如果 SNLU231的 dp83tc811r-Q1和 DP83822设置为 RMII、运行是否有任何问题?

    3.如果设置了硬件自举,dp83tc811r-Q1是否在没有寄存器设置的情况下执行基本操作?
    4.如果设置了硬件自举、DP83822是否在不设置寄存器的情况下执行基本操作?
    e2e.ti.com/.../7658.block.pdf
    e2e.ti.com/.../snlu231.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN675 SoC:RMII (从站)<=> RMII (主站):DP83TC811-Q1:100BASE-T1I (从站)<=>

    <=>100BASE-T1 (主站):DP83TC811-Q1 (SNLU231):RMII (从站)<=>RMII (主站):DP83822 (SNLU231):100BASE-T <=>PC 以太网

    如果按上述方式进行连接、是否存在任何问题?

    另请参见附件块

    SNLU231的 DP83822 (DP83TC811EVM)的26PIN 是2.49K PD、它采用何种设置?
    -设置 RMII/主器件时、请告诉我26引脚 PU 和 PD 设置。
    -设置 RMII/从器件时、请告诉我26引脚 PU 和 PD 设置。
    -如果 SNLU231的 dp83tc811r-Q1和 DP83822设置为 RMII、运行是否有任何问题?

    3.如果设置了硬件自举,dp83tc811r-Q1是否在没有寄存器设置的情况下执行基本操作?
    4.如果设置了硬件自举、DP83822是否在不设置寄存器的情况下执行基本操作?


    其他问题

    运行 J25的 SNLU231 (DP83TC811EVM)板关闭
    由于同时施加电压、连接的直流电源运行会导致问题
    U13MSP430F5529似乎因过热和过流而被破坏。
    如果我更换 U13 MSP430F5529、我想我需要再次下载 FW。
    请给我提供 MSP430固件并告诉我如何下载。
    U11 TUSB2046BI 可能会被破坏、但似乎没有发热、因此它可以正常工作
    这似乎不是问题。
    如果 U11 TUSB2046BI 也被销毁、请告诉我如何响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1.连接正常

    2.您必须阅读数据表以了解每个 PHY 的搭接模式。 请参阅第8.5节。 将 SNLU231设置为 RMII 模式时没有问题。   

    3.是的,如果自举设置正确,它可以执行基本操作。  

    4、 是的、如果自举设置正确、它可以执行基本操作。  

    附加问题:随附固件。 e2e.ti.com/.../msp430_2D00_usb_2D00_to_2D00_mdio_2D00_universal_2D00_v3.04.txt

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他问题

    EN675 SoC:RMII (从站)<=> RMII (主站):DP83TC811-Q1:100BASE-T1I (从站)<=>

    <=>100BASE-T1 (主站):DP83TC811-Q1 (SNLU231):RGMII (从站)<=>RGMII (主站):DP83822 (SNLU231):100BASE-T <=>PC 以太网

    SNLU231的基本设置是 RGMII、如果按上述方式进行连接、是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所示连接时无问题。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个问题、因为我无法确定 SNLU231板是否正常运行。

    EN675 SoC:RMII (从站)<=> RMII (主站):DP83TC811-Q1:100BASE-T1I (从站)<=>

    <=>100BASE-T1 (主站):DP83TC811-Q1 (SNLU231):RGMII (从站)<=>RGMII (主站):DP83822 (SNLU231):100BASE-T <=>PC 以太网

    我们将对其进行设置并进行测试。

    设置 SNLU231的 RGMII 后、连接 J7和 J8以及 LED 操作
    我将按如下方式执行它。

    连接 J7时、LED_0和 LED_1发出光
    连接 RJ45 (J8)时、绿色 LED 发光、橙色 LED 发光
    LED_1闪烁

    它与 SNLU231用户手册中的 LED 操作说明相匹配
    你怎么看?

    SNLU231电路板测试正常运行
    除了 LED 运行状态之外、还有其他任何检查判断的条件或方法吗?

    以供您参考
    EN675 SoC:RMII (从站)<=> RMII (主站):DP838251I:100Base-TX 连接板在 VLC 媒体播放器中设置为 IP 地址192.168.0.100时播放视频
    这很有可能。

    但是

    EN675 SoC:RMII (从站)<=> RMII (主站):DP83TC811-Q1:100BASE-T1I (从站)<=>

    <=>100BASE-T1 (主站):DP83TC811-Q1 (SNLU231):RGMII (从站)<=>RGMII (主站):DP83822 (SNLU231):100BASE-T <=>PC 以太网

    在这种情况下,当 VLC 媒体播放器将 IP 地址设置为192.168.0.100时,将不会播放图像。

    请告诉我您的意见。

    我要附上视频 file.e2e.ti.com/.../LED_5F00_IND.mp4



    超过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyunglae、

    您是否能够 读取/写入 PHY 上的寄存器、或者唯一的配置是通过自举完成的? 我们强烈建议使用寄存器访问、因为它将使调试变得更加简单。  

    根据 LED、看起来链路已启动。 您可以读回 DP83TC811的寄存器0x0001以确认这一点。

    我不熟悉您尝试使用 VLC 媒体播放器执行的操作。 您对此有任何具体问题吗?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我简要解释一下我们的项目。

    对于我们的项目、如果您以 IP 摄像机的形式将前置和后置摄像头的视频传输到 DP83TC811R-Q1、
    监控具有 IP 地址的映像的解决方案。

    主要设计是通过如下所示应用通用 PHY DP838251I 来完成 IP 解决方案
    映像由 IP 地址监控。

    EN675 SoC:RMII (从属设备)<=> RMII (主设备):DP838251I:100BASE-TX <=> PC 以太网<=> VLC 媒体播放器


    第二个设计是将 DP83TC811R-Q1而非 DP838251I 应用于上述系统、从而按 IP 地址生成相同类型的解决方案

    这是用于监控图像的车辆的 IP 摄像头。


    对于您询问的寄存器设置和验证、

    EN675 SoC:RMII (从站)<=> RMII (主站):DP83TC811-Q1:100Base-T1I (从站)相关器件连接到 MDIO 线路

    可以、您可以设置并检查寄存器。

    100Base-T1 (主设备):DP83TC811-Q1 (SNLU231):RGMII (从设备)<=> RGMII (主设备):DP83822 (SNLU231):100BASE-T

    该器件是通过自举进行的唯一配置、很难检查寄存器。

    购买 SNLU231时、我们没有购买相关设备下载电缆或 JTAG 电缆。

    当前

    SNLU231 (DP83TC811EVM)在运行电路板时、关闭 J25并运行连接的直流电源
    U13MSP430F5529似乎因过热和过流而被破坏。
    如果更换了 U13 MSP430F5529、则需要再次下载固件。

    目前的计划是购买2个 SNLU231器件和1个 DP83TC811SEVM 来再次进行测试。

    购买之前是否有任何其他测试方法?




    超过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyunglae、

    我的帮助将仅限于 PHY 的范围。 我可以帮助您确保数据传输正在发生、但 我无法帮助解决超出此范围的应用级问题。

    以下是我可以帮助您检查的两个方面:

    1.链路已启动  

    2.正在进行数据传输。

    这两种情况下、您都需要对其进行寄存器访问。 第一个可以通过读取寄存器0x0001来检查。 可以使用 ping 命令或 PHY 的内置自检功能来检查第二个。  

    如果您有具体问题、请告诉我。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping 无响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyunglae、  

    请描述您用于执行 Ping 测试的设置。  

    谢谢、

    David