This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:LED_1闪烁率

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1115456/dp83822h-led_1-blink-rate

器件型号:DP83822H

大家好、

LEDCR 寄存器是否可用于配置 LED_1的闪烁速率、如下所示? 数据表仅具有 LED_0。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有此设置可用。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    只需确认一下、您是否说无法配置 LED_1的闪烁速率? 那么 LED_1的闪烁速率是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个速度指示器。 此信号不会闪烁。 相反、如果速度为100Mbps、它将打开、而对于10Mbps、它将关闭。  

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    对于 LED_1、如果配置为 RX/TX 活动、它是否不会闪烁??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的查询。 让我回到团队那里、了解这些新信息。 我希望下周早些时候能回来。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    谢谢。 等待您的反馈。

    简单来说、基本上更喜欢将器件设置为以下配置-您能不能建议是否可以执行以下配置以及需要设置哪些寄存器才能实现以下配置? 谢谢!  

    • LED_0:在 MLEDCR [6:3]中配置 Link OK–0000。  
    • LED_1:配置 TX/RX 闪烁活动、首选10Hz 闪烁速率–LEDCFG1中的0001 [11:8]。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们找不到用于 LED1闪烁速率控制的特定寄存器。 但是、在您的配置方面、您可以设置这些设置、并直观地查看它们是否符合您的期望。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    BU 团队能否帮助测试建议的配置、因为数据表对此不明确? 客户正在学习部件、现在不能测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    为什么客户无法将 LED_0用作活动、以便能够访问闪烁速率可配置性、然后将 LED_1用作链接?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    1.您的建议可以与客户讨论、但这可能被接受、也可能不被接受-取决于客户是否需要遵循与上一代相同的设置。  

    更重要  的是、数据表中没有明确的配置、我们需要您进行此类澄清。这不应取决于第1点的结果。  

    同样、 您能否告知是否可以执行以下配置、以及需要设置哪些寄存器才能实现以下配置?  

    • LED_0:在 MLEDCR [6:3]中配置 Link OK–0000。  
    • LED_1:配置 TX/RX 闪烁活动、首选10Hz 闪烁速率–LEDCFG1中的0001 [11:8]。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    请允许我在本周稍后的时间回复您。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    有更新吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    在实验中进行测试后、闪烁速率寄存器(0x18)同时控制两个 LED 的闪烁速率。 由于两个 LED 都可以选择通过捆绑(LED_0)或寄存器修改(两个 LED)来针对活动闪烁、因此如果两个 LED 都设置为闪烁、则它们将以寄存器0x18[10:9]定义的闪烁速率闪烁。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您的更新。 在这种情况下、我是否可以确认以下设置无需额外的寄存器集即可实现?  

    • LED_0:在 MLEDCR [6:3]中配置 Link OK–0000。  
    • LED_1:配置 TX/RX 闪烁活动、首选10Hz 闪烁速率–LEDCFG1中的0001 [11:8]。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    LED_0是通过捆绑进行的默认链接、因此可能不需要软件写入。 但是、如果它在闪烁所在的模式1或2中捆绑、则必须将 MLED 路由到 LED_0 (0x25[1:0])并确保[6:3]="0"。

    通过将0x460[11:8]写入"1000"、LED_1也可配置为活动时闪烁。 如果您写入"0001"、则指示灯将在有活动时亮起、而不会闪烁。

    此致、

    Gerome