Other Parts Discussed in Thread: PCA9306
你(们)好
我对 PCA9306有一些问题、我的问题如下:
- 在数据表图6 (如下所示)中、数据表指示 VREF1和 VREF2之间存在一个 FET。 该 FET 的主要功能是什么?
- 我们还可以知道、SDA1和 SDA2之间有一个开关、EN 引脚控制此开关开/关。 您能否分享有关 VERF1和 VREF2之间的 FET 如何实现开/关控制的更多详细信息?
- 在下面的波形中(绿色一个是 EN 引脚、黄色一个是 SDA2、具有10k Ω 上拉电阻) VREF1 = 3.3V 和 VREF2 = 5V。 客户想知道为什么绿色波形中有一个小平台。 EN 完全上电后、它会从5V 略微下降至4.7V。