This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306内部开关如何工作?

Guru**** 1829520 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1115149/pca9306-how-pca9306-internal-switch-work

器件型号:PCA9306

你(们)好

我对 PCA9306有一些问题、我的问题如下:

  1. 在数据表图6 (如下所示)中、数据表指示 VREF1和 VREF2之间存在一个 FET。 该 FET 的主要功能是什么?
  2. 我们还可以知道、SDA1和 SDA2之间有一个开关、EN 引脚控制此开关开/关。 您能否分享有关 VERF1和 VREF2之间的 FET 如何实现开/关控制的更多详细信息?
  3. 在下面的波形中(绿色一个是 EN 引脚、黄色一个是 SDA2、具有10k Ω 上拉电阻) VREF1 = 3.3V 和 VREF2 = 5V。 客户想知道为什么绿色波形中有一个小平台。 EN 完全上电后、它会从5V 略微下降至4.7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 FET 的用途是将所有内部晶体管的栅极偏置为高于 VREF1的 VGS、以便传递高达 VREF1但不高于 VREF1的信号电压。

    所有通道都具有相似的 FET、所有栅极都连接在一起。 您可以将 SCL1/SCL2用作基准电压、并将 VREF1/VREF2用作数据通道。

    3. VREF2不得直接 kΩ 至5V;要限制电流并将 EN 上的电压降至较低的值、需要使用200k Ω 电阻器。

    请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作? 以及链接的应用手册和视频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱明

    感谢您的回复。 我们已经在 VREF2&EN 和5V 之间添加了200kOhm 电阻器。

    您是否对 SDA2在加电期间为何会出现明显的压降(和平台)有任何意见。

    我注意到、用于提供 VGS 和开启内部 FET 的 EN 电压在 SDA 电压之后斜升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户还想知道为什么 SDA 中的高电平将仅为4.68V 而不是5V?

    如何降低 SDA 中的压降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件是无源开关。 您可以通过测量开关(Sxx1/Sxx2)上或电阻器上的压降来确定电流的流向。

    对于高电平信号、晶体管处于开路状态、电压由上拉电阻器决定。 对于低电平信号、晶体管闭合、输出电压为输入电压加上开关上的压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对这款 One Clemens 的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱明:

    我阅读了此常见问题解答(+)[常见问题解答] PCA9306:电压电平转换-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛 ),其中介绍了 VIH/VIL/VOH/VOOL,并且这些导通晶体管电压转换器没有传统的电压阈值。 如果是这种情况、那么您将如何比较主器件与从器件的电压阈值? VOL 是否是优先级、并直接与译员的任何影响进行比较?

    我只是想了解如何使用此导通转换器应用器件的电压阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    此器件没有阈值。 它会将一侧的任何逻辑低电平传递到另一侧。 逻辑高电平将取决于您的单个总线上拉至的电压。 比较主器件与从器件的电压阈值意味着什么。 PCA9306无需比较这些电压、任何器件驱动低电平都将其 VOL 传播到另一条总线上。 因此、如果它们具有不同的受控器件、则实际驱动总线低电平的是您看到的 VOL。 必须确保两个设备的受版本兼容。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 我找到了一些介绍无源开关架构的应用手册、它不同于传统的数字缓冲器。 我发现的一个线程表示开关的 RON 会影响 VOL? 该电流来自哪里? 输出侧上拉是否也会增加驱动器的 VOL?

    您是否能够提供数字解释、以帮助澄清对驾驶员的 VOL 的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、所有上拉电阻器都并行工作。

    当信号为低电平时(开关闭合)、电路的运行方式如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    Clemens 的解释是否有意义、或者您是否需要更多的澄清。

    最棒的

    Chris