This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX2122:如何禁用反向通道。 ?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1119662/ds92lx2122-how-to-disable-the-back-channel

器件型号:DS92LX2122

要使眼图显示、取消激活反向通道的寄存器是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    有一种模式可在 EQ 均衡后、CDR 块之前通过恢复的正向通道的输出提供环路。 该信号将不具有反向通道、因此您将能够看到眼图。 通过 RES 引脚38和39 (分别为 CMLOUTP 和 CMLOUTN)访问驱动器环路。 要启用 CMLOUT 引脚、请对寄存器0x3F[4]进行编程(使能 CMLOUT)。

    此致、