This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:关于 ds90ub960和 ds90ub953的应用?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118257/ds90ub960-q1-about-the-application-of-ds90ub960-and-ds90ub953

器件型号:DS90UB960-Q1

关于 ds90ub960和 ds90ub953的布线、我有几个问题要问。 官方网站上的不同材料有不同的意见。 我主要想确认哪种方法对 EMI 和 EMS 最有利。 谢谢!

1.是否最好根据单端50欧姆或根据差分100欧姆使用铁蛋白将 fpdlink 从连接器路由到交流耦合电容器?

2.交流耦合电容和芯片之间最好使用单端50欧姆或差分100欧姆接线吗?

3.交流耦合电容是否靠近连接器或芯片端

4.我们在连接器端添加了高压 ESD 器件。是否需要在器件端添加或保留低压 ESD 器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    感谢您的查询。 让我快速与同事讨论这一点、并在下周早些时候向您提供反馈。

    最棒的

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    再次感谢您的询问、感谢您耐心等待我们的回复。 我在下面提供了反馈:

    [引用 userid="444217" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118257/ds90ub960-Q1-about the -application-of ds90ub960-and-ds90ub953]1. 是否最好根据单端50欧姆或根据差分100欧姆使用铁蛋白将 fpdlink 从连接器路由到交流耦合电容器?[/引述]
    • 您是否知道此系统中是否使用了同轴电缆或 STP 电缆? 如果使用同轴电缆、则应在 RIN+和 RIN-上使用单端50欧姆布线、布线宽度应大于3倍。 如果使用 STP、则应使用差分100 Ω。
    [引用 userid="444217" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118257/ds90ub960-Q1-about the -application-of ds90ub960-and-ds90ub953"]2. 在交流耦合电容器和芯片之间使用单端50欧姆或差分100欧姆接线是否更好?
    [/报价]
    • 这取决于此应用中使用的电缆。 如果使用同轴电缆、建议在交流耦合电容器和 SER/DES 之间使用单端50欧姆布线
    [引用 userid="444217" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118257/ds90ub960-Q1-about the -application-of ds90ub960-and-ds90ub953"]3. 是靠近连接器或芯片端的交流耦合电容器
    [/报价]
    • 交流耦合电容应尽可能靠近 SER/DES
    [引用 userid="444217" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118257/ds90ub960-Q1-about the -application-of ds90ub960-and-ds90ub953"]

    4.我们在连接器端添加了高压 ESD 器件。是否需要在器件端添加或保留低压 ESD 器件

    [/报价]
    • 在我们的串行器和解串器中、包含 ESD 保护电路、如果需要额外的保护、可以在交流耦合电容器和 DS90UB960/DS90UB953的 Rx/Tx 引脚之间添加 ESD 保护电路

    有关其他背景信息、请查看 《高速布局指南》(修订版 a) TI.com 上提供了应用手册、其中详细介绍了一些高速布局的最佳实践。  

    请告诉我、如果有其他相关背景、我可以为您提供帮助!

    最棒的

    Thomas