This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:IRQ 信号说明

Guru**** 2542530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1119546/sn65dsi83-irq-signal-description

器件型号:SN65DSI83

您好!

 我们在设计中使用的是 SN65DSI83ZXHR。 我有几个与 IRQ 信号相关的问题

  1. IRQ 输出信号是推挽还是开漏输出? 我们是否需要外部上拉电阻器?
  2. IRQ 信号为高电平有效输出或低电平有效输出。 逻辑0输出是否表示 IRQ 有效?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IRQ 为推挽输出。 您不需要外部上拉。

    2. IRQ 为高电平有效。 当一个错误发生时、它被驱动为高电平(逻辑电平1)、IRQ_EN (CSR 0xE0)被置位、并且相应的错误使能(CSR 0xE1寄存器)被置位。 因此、逻辑电平1输出意味着 IRQ 被置为有效并且一个错误已经发生。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这对您有所帮助!!