This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT14:其他 ESD/TVS 保护?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1119603/sn65lvdt14-additional-esd-tvs-protection

器件型号:SN65LVDT14

大家好、

美好的一天! 这是我们的客户关心的问题之一。

借助为 SN65LVDT41PW 和 SN65LVDT14PW LVDS 至 LVTTL 转换器指定的集成16KV ESD 保护、是否还建议或需要添加外部 TVS 二极管? 所讨论的设计将发送器和接收器分开约0.7m。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在实施这些器件时、将需要外部 TVS 二极管。 。