This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306DCUR

Guru**** 1485175 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TCA9800, SN74LVC2G66
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118579/pca9306-pca9306dcur

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: TCA9800SN74LVC2G66

您好!  

我想在 PCA9306两侧使用相同的3.3V 电压(vref1=vref2=3.3V)。

我希望该器件像来自外部 I2C 接口的缓冲器。

我没有用于设置 EN 引脚的控制器、能否将该引脚连接到外部 PU res?

或者、我应该像数据表上的图8-6那样连接它、EN 和 VREF2短接至200K、然后连接至 VCC2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9306不是缓冲器、而是无源开关。

    如果要增加驱动强度、请使用 TCA9800等缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、如果我将其用作无源开关、并且我不知道如何设置 EN 引脚? 如何连接 EN 引脚以使开关断开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您希望将此器件用作开关、则可以使 VREF1/2保持断开状态、并将 EN 直接连接到3.3V 或 GND。

    请考虑改用 SN74LVC2G66等实际开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我按照数据表中的图8-5使用 PCA9306、应该如何连接 EN 引脚? ( 控制器未提供 GPIO)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您没有 GPIO、您希望如何控制开关? 如果 PCA9306始终处于启用状态、它的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roei:

    如果您要将 VREF2连接到3.3V 电源、则必须在电源和 VREF2之间连接一个200K 电阻器。 需要使用该电阻器来限制进入 VREF2引脚的电流。

    接下来、Clemens 的说法是什么、"外部 PU res"是什么?

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、请参阅下图中随附的我的设计。

    您是否能确认缓冲器将打开并与 I2C 连接配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电路将起作用。

    然而、PCA9306没有影响;它不是一个缓冲器、而是一个无源开关。 您可以用两根导线替换它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的帮助!

    罗尔

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett