This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD233:将 CAN 收发器连接到 RS485收发器

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1119542/sn65hvd233-connexion-can-tranceiver-to-rs485-tranciever

器件型号:SN65HVD233

您好!

在客户工具的其中一种配置中、上述 CAN 收发器电路可以连接到 RS485收发器。

我们不希望在此配置中正常工作、但我们想知道它是否 会对我们的芯片或 RS485收发器造成压力或损坏?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS-485和都可以使用差分信号和类似值的终端电阻器。 CAN 隐性状态为0V、但 RS-485总线上的失效防护电阻器将生成有效的空闲电压。 因此、如果两者使用相同的协议(这种情况不太可能)、它们实际上可能能够进行通信。 在任何情况下、都不会造成损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的帮助!

    Eric、

    Clemens 就在这里、不会受到损坏、通信可能会正常工作、但不保证也不可靠。

    此致、

    Eric Hackett