您好!
我需要知道 DP83TD510E 组件(10BASE-T1L PHY)中的接收延迟是如何确定的。
数据表中 RX_CLK 的说明(在 MII 模式下)表明它是一个“从接收到的数据流衍生出2.5MHz 参考时钟”。
这是否意味着 PHY 将 RX_CLK 与传入数据对齐、从而消除了高达400ns (2.5MHz)的延迟不确定性、否则会出现这种不确定性?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我需要知道 DP83TD510E 组件(10BASE-T1L PHY)中的接收延迟是如何确定的。
数据表中 RX_CLK 的说明(在 MII 模式下)表明它是一个“从接收到的数据流衍生出2.5MHz 参考时钟”。
这是否意味着 PHY 将 RX_CLK 与传入数据对齐、从而消除了高达400ns (2.5MHz)的延迟不确定性、否则会出现这种不确定性?
谢谢你。
感谢您的回答。
我还有其他与 此组件延迟相关的问题:
数据表中的时序表给出了延迟的最大值(MII 到 Cu (10M)= 750ns 最大值、Cu 到 MII (10M)= 5100ns 最大值)、但未给出最小值。
您能告诉我这些最小值是什么吗?
我需要知道传输和接收延迟之和的最大变化量;如果我不知道最小值、我必须假设这种变化量可以达到5850ns、这超出了我的设计所能支持的范围。
谢谢你。