This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IF:单向网关

Guru**** 2691295 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114166/dp83849if-unidirectional-gateway

器件型号:DP83849IF

您好!

我必须开发具有物理隔离的单向以太网网关(10/100 Mbps)。
为此、我想在介质转换器模式(A -> B)<-光纤->(B -> A)中使用2x IC DP83849IF (铜到光纤)、并且只连接一个 TX 光纤。
按照标准802.3u、这会产生远端故障错误、但寄存器 FEFI_EN 可能允许正常运行。 对吗?
由于芯片短缺、DP83849IF 是否是一个不错的候选器件、或者您是否有其他解决方案?

感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、您好!

    如果设备在光纤模式下使用,则默认情况下会启用 FEFI。 是否可以读取 reg16h[3]以进行确认?

    当您检查故障指示时、"A"端口是否保持打开状态?

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、您好!

    您是否能够解决此问题?

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我没有关于可用性的信息、因此我更改了架构。 谢谢、