This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:作为开关功能

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116933/tca9617b-as-a-switch-function

器件型号:TCA9617B

您好、专家

TCA9617是否可用作开关来传输400kHz I2C 信号、从 VCCA 3.3V 到 VCCB 3.3V?

BR

CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    是的、TCA9617B 可与相同的 VCCA=VCCB=3.3V 搭配使用、该器件将重新驱动输入并分离两侧之间的电容。 B 侧具有失调电压、因此 B 侧的电压将约为500mV、A 侧驱动为低电平。 它将支持400kHz。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby

    IBIS 模型的详细信息、请从 TI 网站下载。

    我们没有找到3.3V 至1.2V 的电压、您能帮您检查一下吗?

    BR

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    我在网上浏览了 IBIS 模型文件、可以确认您是正确的。 看起来、该模型对于 VccA 只有0.9V、2.5V 和5V、对于 VccB 只有2.5V 和5V。  

    -Bobby