This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:经过 POR 后的 CLKOUT 延迟50ms

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826I, DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1109433/dp83826i-clkout-following-por-starts-50-ms-delayed

器件型号:DP83826I
主题中讨论的其他器件: DP83826E

PCB 上 DP83826I 上的 POR 之后的 CLKOUT 表现出不同的时序行为:  

  1. 在100个 PCBA 中、大约50%的器件按预期启动、从而使 CLKOUT 与时钟振荡器的启动同步。  
  2. 另一半在 振荡器的开始和 CLKOUT 脉冲序列的开始之间花费50ms。  随后、由于缺少时钟、我们的整个系统无法启动。

数据表未涵盖符合2.标准的行为。  

其他信息:  

我们没有在 之前的 DP83826E PCB (不同批次、相似电路)上观察到这种错误行为。

图片:  

案例1:  

黄色:控制器复位

绿色:振荡器输出

红色:第一个以太网 PHY 的 CLKOUT

蓝色:控制器处振幅不同的 CLK。  

案例2:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、手动、

    您能否在出现故障的 DP83826上捕获功率斜坡?

    PHY 需要在电源斜升时提供时钟信号。 除了功率斜坡捕捉、请在同一捕捉上进行复位和时钟。  

    最棒的

    Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alon、  

    这是捕获。 RST_N 仅上升至2V。在我们的电路板上、有一个10k PD。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是不使用10k PD 时的相同测量值:  

    行为是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    如您所见、时钟信号在您开始功率斜坡后开始。  

    在  开始功率斜坡之前需要存在时钟。  

    为什么 RST 上有 PD? 为什么选择10k?

    最棒的

    Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alon、

     

    我们使用由以太网 PHY DP83826 - XO 引脚驱动的晶体、我们不使用 CMOS 电平振荡器。  

    如果时钟是由 Ehternet PHY 生成的、那么上电前该时钟如何存在?

    晶体(直接连接到以太网 PHY)在上电时开始振荡。 但同一以太网 PHY 的 CLKOUT 启动、延迟为50ms。

    因此、它似乎是以太网 PHY 中的错误行为。  

    您能告诉我、芯片内的 CLKOUT 还有什么其他控制吗?

     您是否具有 PHY 的硬件架构(尤其是 CLKOUT 函数)?

    RST 上的 PD 在设计中具有历史意义、但对这种行为没有影响-如上所示。  

    此致、

    Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    请在此处为我们提供完整的原理图吗?

    我们对您使用晶体的印象很深。 电源是否用于3V3和 VDDIO?

    如果它仅用于其中一个电源、您能否提供两个电源的示波器捕捉?

    最棒的

    Alon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alon、  

    我已经向您发送了原理图。

    我们将使用晶体石英、如原理图的上图所示。  

    我们为3V3和 VDDIO 使用通用电源。

    此致、  

    Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、  

    Gokul 将在此处继续调试。  

    喜欢与您一起工作!

    最棒的

    Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    我们现在似乎有根本原因。 我们将继续发送电子邮件主题、以了解更多详细信息。

    --
    此致、
    Gokul。