This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:TCA9509MRVHR 与放大器之间的差异;TCA9509RVHR

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1119028/tca9509-the-difference-between-tca9509mrvhr-tca9509rvhr

器件型号:TCA9509

大家好、

 我们知道 TCA9509MRVHR 和 TCA9509RVHR  具有不同的封装和 方向。

您能否帮助您了解这两个 IC 之间的更多差异?

规格第18页、这些规格的铅涂层/焊球材料项是不同的。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tca9509.pdf?ts=1658185539989&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTCA9509

他们是否具有不同 的制造工艺?

由于我们同时购买 了 TCA9509MRVHR 和 TCA9509RVHR、因此需要更多信息来在工厂中分离和控制这两个 IC。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9509RVHR 在两个制造基地制造。 一种使用 NiPdAAAg 铅镀层、另一种使用 NiPdAu。
    TCA9509MRVHR 仅在这些工厂中的第一个生产基地生产。 芯片来自同一个生产线、并且完全相同、只是磁带的方向不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    克莱明是正确的。 您还可以在 这里这里找到这个问题。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Clemens 和 Danny。