This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306:在 Vref1=Vref2和 Vref2 >= Vref1+0.7期间将器件用于开关

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39306, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118951/tca39306-using-the-device-for-a-switch-during-vref1-vref2-and-vref2-vref1-0-7

器件型号:TCA39306
主题中讨论的其他器件: PCA9306

您好 INT 团队、  

我使用 PCA9306或 TCA39306进行设计、对器件的开关/EN 功能很好奇。  

在数据表中、它指出了开关模式与转换模式、但我想知道您是否也可以使用带有 GPIO 的使能端来打开和关闭开关。  

我在其他线程中看到的是使用连接在 VREF2和 EN 引脚上的开漏 GPIO。  

请参见图(应为集电极开路 NPN BJT):

这两种情况下都能正常工作吗?  

我期待您的反馈。  


谢谢、  

Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    在9306/39306器件的 EN 引脚上使用 NPN BJT 等开漏设计是完美的选择。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 kΩ 和 VREF2引脚连接在一起并通过200k Ω 电阻器连接到高压电源时、必须通过一个开漏/集电极开路信号来控制 EN。 (该晶体管应为 NPN、而不是 PNP。)

    当 EN 引脚连接到 VREF2和电阻器时、必须使用推挽 GPIO 对其进行控制。 (VREF1/2上的电压无关紧要、并且您可以将它们保持断开。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了! 我在 Visio 中有错误的 BJT 符号:)  感谢你们的帮助!