This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:DS250DF410 CTLE

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118336/ds250df410-ds250df410-ctle

器件型号:DS250DF410

您好、专家、

如何设置 DS250DF410 CTLE BOOST?

BTW、重定时器、转接驱动器和中继器的区别是什么?

谢谢

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在调整模式1、2和3中、CTLE 会自动调整。  有关如何手动设置 它的详细信息、请参阅此器件的编程指南。  您可以通过以下链接申请访问权限。

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=202045∏_no=DS250DF410-DESIGN&ref_url=sva_sds

    中继器与转接驱动器同义。  转接驱动器和重定时器之间的区别在于、重定时器具有一个 CDR 级、可对数据进行采样并重新传输、从而减少抖动。  重定时器通常具有更先进的接收器和发送器、在接收器上提供 DFE、在发送器上提供 FIR 滤波器。  有关转接驱动器和重定时器之间差异的其他详细信息、请参阅以下应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/snla347/snla347.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/snla225/snla225.pdf

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    感谢您的反馈。 将查看应用手册以了解详情、升压和增益之间的区别是什么?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这在很大程度上取决于具体情况。  术语之间肯定存在一些重叠。  话虽如此、在讨论 CTLE 时通常会提到"升压"。  这是因为 CTLE 对信号的高频分量应用"升压"。  增益通常用于信号的宽带放大。

    话虽如此、上下文绝对重要、我相信您可以在 CTLE 上下文中找到使用增益的实例。

    谢谢、

    Drew