This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:如何设置 SI 仿真的最坏情况

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1115078/tusb522p-how-to-set-worst-case-conditions-for-si-simulation

器件型号:TUSB522P

大家好、团队成员

我想使用 TUSB522P 的转接驱动器模型来执行 USB 3.0电路的 SI 仿真。

我是否可以假设 TUSB522P 的转接驱动器_AMI 包含 SI 仿真的最坏情况?

除了设置 EQ 和 DE、是否可以将 TUSB522P 的转接驱动器_AMI 设置为 SI 的最坏情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海亚托:

      TI.com 上的 IBIS 模型只是典型条件、没有 TVP 或最差条件可供选择。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian

    感谢您的回答。

    如果 IBIS 模型不包含最坏情况值、如何保证设计?

    例如、如果我知道 EQ、DE 和 OS 设置的最小/最大值以及抖动的最大值(仅在数据表的典型值中列出)、我可以考虑它们的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无法保证仅使用典型模型,您可能需要为仿真精确测量眼宽(抖动)和高度。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与通用模型的仿真结果相比、为了获得 TUSB522的最坏情况条件、我必须减少多少眼图高度和宽度(抖动)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要针对抖动、您可以增加抖动以查看仿真失败的时间。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们要知道的是 TUSB522的性能最差。
    例如、在抖动的情况下、我们希望仿真反映典型抖动与最差抖动之间的差异、这随 TUSB522增大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以接受我的友谊请求吗? 因此、我可以发送一些实验数据来帮助您找到最坏的情况。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的友谊请求。 我接受了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已将数据发送到您的私人邮件