This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN337:和 TCAN337G 技术问题和器件标识

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN337G, TCAN337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116988/tcan337-and-tcan337g-technical-question-and-device-marking

器件型号:TCAN337

尊敬的团队:

我的客户需要从您的结尾处对以下问题进行一些澄清

  1. TCAN332GDCNT 可支持更高的信号传输速率。 请确认 TCAN332GDCNT 是否可以向下兼容低于1Mbps 的信号传输速率?
  2. TCAN332DCNT 和 TCAN332GDCNT 共用同一个标记。 是否有任何区分方法?

 

提前感谢、

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Needhu、

    [~ userid="293485" URL" URL"/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116988/tcan337-and-tcan337g-technical-question-and-device-marking"]TCAN332GDCNT 可以支持更高的信号传输速率。 请确认 TCAN332GDCNT 可以向下兼容低于1Mbps 的信号传输速率?[/报价]

    是的、正确。 该器件可支持 高达1Mbit/s 的数据速率、但速度较慢肯定是可以接受的。

    请注意、从技术上讲、CAN 协议可以支持最低位速率。 这是由于器件上的 TXD 和 RXD 显性超时特性所致。 TXD 显性超时(tTXD_DTO)将最坏情况下最大显性传输时间限制为1.2ms。 由于 CAN 在最坏的情况下将发送11个连续的显性位、因此这将传输速度限制在最低9.2kbps。

    TXD 显性超时(tRXD_DTO)对 RXD 也是如此。 这个1.6ms 的最坏情况阈值将最小接收速度限制在大约6.9kbps。

    有关更多详细信息、请参阅数据表的开关特性部分(尤其是表中的脚注(1)和(2))。

    [~ userid="293485" URL" URL"/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116988/tcan337-and-tcan337g-technical-question-and-device-marking"]TCAN332DCNT 和 TCAN332GDCNT 共享相同的标记。 是否有任何方法可以区分?[/quot]

    这些器件具有相同的标记。 可以根据二进制日期代码进行猜测、但这会很麻烦、而且无法保证。 这些器件不包含批次追踪代码。

    发货后、需要在客户一侧跟踪 TCAN337和 TCAN337G 的库存、因为器件标识实际上是相同的。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danny、

    感谢您的反馈。 )

    此致、

    尼德胡