This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS32EL0421:针对3.125Gbps 的 DS32EL0421 TxClk 最大时钟抖动规格

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: DS32EL0421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112412/ds32el0421-ds32el0421-txclk-max-clock-jitter-specification-for-3-125gbps

器件型号:DS32EL0421

您好!

我需要计算差分 LVDS 时钟输入上允许的最大时钟抖动、以保证3.125Gbps 的 PLL 在所有条件下都能正确锁定。 如何从 DS32EL0421的数据表中计算此抖动/噪声数值?

BR

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    我正在研究这一点、并将告诉您我是否可以提供此信息。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、
    你对我有什么关于这方面的新闻吗? 我们确实会面临偶尔出现的连杆 Ups (30..90分钟)我想知道根本原因。 唯一的解决方案是对发送器接收器对进行下电上电。 通过10..12米 CAT5e 电缆进行传输。

    数据表确实注意到有一个内部偏置电路、可确保差分输入得到良好平衡。 我想知道我们是否面临接收器饱和效应、因为10..12米屏蔽电缆是直流连接到接收器的。 如果在整个布线中形成偏移电压、是否足够强以过度驱动接收器的内部偏置网络?

    BR

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    在此故障期间、您是否曾尝试停止 LVDS 链路、然后在不加电的情况下重新启动? 我同意、如果唯一 恢复的方法 是对系统进行下电上电、那么这种故障似乎是某种共模转换。 您能否在正常运行期间测量链路的 VCM 与故障情况之间的关系?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、
    我将尝试测量。 设备不在我所在的区域。 我需要一些时间来进行测量。 一旦我有机会让机器进行此类测量、我将告诉您结果。

    同时、由于发送器由 Altera FPGA 驱动、我想知道抖动规格。 过去、我在客户端看到了一些使用 FPGA 作为时钟和数据驱动器的问题。 在某些情况下、这些串行器(例如 TI 的 TLK 系列)确实具有严格的时钟 rms 抖动规格、某些 FPGA 难以满足这些规格。

    BR

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    听起来不错、准备好后您可以在此处回复。 我怀疑抖动可能不是这里的主要问题、但抖动肯定会在很长的时间内影响这里的输入、测量  DS32EL0421输入端数据流的浴盆曲线将告诉我们更多信息。