This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:原理图审阅

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118254/hd3ss3212-schematic-review

器件型号:HD3SS3212
Thread 中讨论的其他器件: TMUXHS4212

您好,团队

客户 将在 PC 项目中使用 HD3SS3212。 他们已经完成了原理图。 请帮我检查一下吗?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    以下是一些意见:

    • 我建议客户使用我们最新的 TMUXHS4212
    • 如果此器 件连接到 USB-C 连接器、则 TX1/2应交流耦合220nF、RX1/2应交流耦合330nF。 当交流耦合到 USB-C 连接器时、强烈建议使用这些值。
      • 如果在连接器处进行交流耦合、则无需在 A0和 A1上进行交流耦合
    • OE 是否受到控制?
    • PD/CC 控制器是否控制 SEL 引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    客户 外转一个新问题、Pls 帮助我回答。

    Q1;HD3SS3212是否即将停产?  

    问题2:能否提供多路复用器 P2P 和 B2B、HD3SS3212仅支持 USB 3.1第1代5G?

    Q3:TMUXHS4212是与 HD3SS3212引脚对引脚兼容的吗?  

    Q4: HD3SS3212的整个 MPN 为 TMUXHS4212RKSR?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.否、没有计划将此器件停产。

    此处 、HD3SS3212是我们唯一一 款特定于 USB 3.1第1代的多路复用器。

    3、 是、 TMUXHS4212具有更好的性能。

    4、否、它是 HD3SS3212RKSR 或 HD3SS3212IRKSR