This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:我询问了 TUSB8042AIRGCR 的时钟输入。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118645/tusb8042a-i-have-an-inquiry-about-the-clock-input-of-tusb8042airgcr

器件型号:TUSB8042A

你好。

之前、我们使用了一个 TUSB8042A 器件来检查运行情况、这次我们将使用两个器件来检查运行情况。
我之所以撰写这篇文章、是因为我对电路配置期间的时钟输入有疑问。

我们将使用 OSC 来提供 XI 输入24MHz 时钟。

我想知道使用一个工作电压为1.8V 的 OSC 来提供两个 TUSB8042A 是否可以。

除了时钟输入、其余电路图复制了之前使用的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个集线器都应有自己的时钟源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Malik Barton57.

    谢谢你。 我想我解决了我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错!