This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK106L:SMI 不可靠

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118385/tlk106l-smi-does-not-work-reliably

器件型号:TLK106L
主题中讨论的其他器件:TLK106

尊敬的 TI 团队!

 

TLK106与以下论坛请求类似、我们遇到了问题:

  1. (1) EtherCAT 网络中的 TLK105 / TLK106不会在35°C 以上的温度下启动-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛
  2. https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102675/tlk106-some-phys-fail-to-boot-at-temperatures-above-50-c?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TLK106#

 

我们希望通过 SMI 初始化 phy。 有时它会起作用、PHY 会应答、有时 PHY 不会应答、MDIO 会保持高电平。 它已经在室温下发生。

我们的原理图如下所示:

 

我们注意到、当 SMI 通信不起作用时、PFBOUT 和 RBIAS 处于低电压电平。 当没有通信时、我们会重置并重新启动 phy (如论坛请求中所述: (1) EtherCAT 网络中的 TLK105/TLK106在超过35°C 的温度下不会启动-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛)、但在我们的情况下它不起作用。

当 SMI 通信不起作用时,这就是范围:

 

当 SMI 通信工作时、两个引脚(RBIAS 和 PFBOUT)都保持高电压电平、示波器如下所示:

 

您是否有意见建议我们如何使 TLK106正常工作?

 

非常感谢、致以诚挚的问候

 

Anna Kaiser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    由于不建议在新设计中使用 TLK106、因此我们对此提供的支持非常有限。 我们强烈建议迁移到 DP83822或 DP83826。  

    为什么现在出现此问题? 发生了什么变化?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David!

    以前我们使用的是 DP83822、一切都很好、但由于 DP 很难获得(可用性)、我们切换到了 TLK、因为它仍然可用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    但可以理解、我们无法使用此 NRND 器件为新设计提供支持。 我唯一能给出的建议是 确保您符合 数据表和现有应用手册(如 SLVA531A)中列出的规格。

    谢谢、

    David