This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:在同一 PCB 设计上使用 DP83867ERGZR 或 DP83869HMRGZR

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118195/dp83869hm-using-either-dp83867ergzr-or-dp83869hmrgzr-on-same-pcb-design

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

客户正在设计2种变体、并计划将 DP83867ERGZR 用于变体1、将 DP83869HMRGZR 用于变体2。

由于两种 封装的尺寸相同、引脚排列也相同80%、是否可以设计支持这两种选项的 PCB? (在安装不同器件时使用 DNP 电阻器)

尝试执行此操作时有任何指导原则或问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    DP83867和 DP83869的差异很大、因此我们不建议将两者设计到一个 PCB 中。 需要此功能的用例是什么?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    所需经费是由于短缺。 理想情况下、客户更喜欢 DP83869、但交货周期超出了他们的项目时间表。 因此、他们希望在   DP83869上市之前使用 DP83867。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    这是一个可以理解的想法、但我们不建议将 DP83867和 DP83869同时设计为一个电路板。 强烈建议设计两个单独的电路板来实现这一目标。

    谢谢、

    David