This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:2/3电源配置中 RGMII 至 SGMII 模式每轨的电流要求

Guru**** 2410580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118897/dp83869hm-current-requirements-per-rail-for-rgmii-to-sgmii-mode-in-2-3-supply-configurations

器件型号:DP83869HM

您好!

数据表提供了1G 时142mW 的总功率。 2和3电源配置的电流要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guzman、您好!

    我向您发送了另一个线程上869 PHY 的详细电流要求。 如果您有进一步的问题、请查看并告知我。

    --

    此致、

    林山民