This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3202:引脚交换极性;是否可以进行 PCB 布线?

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118911/hd3ss3202-pin-swap-polarity-is-it-possible-pcb-routing

器件型号:HD3SS3202

我使用 HD3SS3202设计了 USB Type-C。  

我对原理图第1张图片进行了解格式化、但 TX 线扭曲了。

因此、我将交换 A0p 和 A0n 的引脚、如第2幅图所示。 是正则法吗?

A0p:USB3.0 TX - (负) --- >B0p :USB3.0-C TX -(负),C0p:USB3.0-C TX -(负)  

A0n:USB3.0 TX +(正极)  --- > B0n:USB3.0-C TX -(正极)、B0n:USB3.0-C TX -(正极)  

此致

Kwangsig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB3应允许极性交换、您无需更改。

    此致

    Brian