This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:RS422接收器故障安全工作问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118592/am26c32-rs422-receiver-fail-safe-working-issue

器件型号:AM26C32

大家好、

我们正在设计中使用 AM26C32IPW RS422接收器 IC。 根据我的理解、AM26C32器 件具有适用于 RS422输入的失效防护电路-当 RS422接收器上没有输入时、RS422接收器 IC 的输出为高电平(打开/无驱动器状态/未连接电缆)。  

在我们的电路板中、当没有 RS422输入到此 IC 时、我们观察到以下情况:

一些 IC 输出为低电平高电平、一些为逻辑低电平。

2.在 IC 中,大约2或3通道输出为低电平,1 / 2通道输出为高电平。

当我们提供正确的 RS422输入信号时、我们将获得正确的输出。 只要 IC 输入打开、我们就会面临问题。 请提供有关此问题的建议/想法(我能否提供外部失效防护电路)。

我们已 使用100欧姆电阻器端接电路板上的所有 RS422接收器输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件的失效防护功能不是很有用、因为它仅在输入为开路时工作。 但终端电阻器会将输入短接在一起。

    您需要外部失效防护电阻器、此电阻器可在端接电阻器上产生100mV 或200mV 压降(取决于 VIC)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    正如 Clemens 提到的、在"A"和"B"两端分别添加一个电阻器到 VCC 和 GND、这将创建一个分压器、该分压器将在总线空闲状态期间创建一个默认状态。 将电压设置为200mV 应该是一个安全的电平-在5V VCC 时、这些外部电阻器每个将为~1200欧姆 (这会在空闲状态下提供~200mV 的终止电压-由于线路上接收器的输入阻抗、该电压将略有不同)。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson