This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E-SEP:未供电的驱动器/接收器

Guru**** 2928070 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1168E-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118813/sn65c1168e-sep-unpowered-driver-receiver

器件型号:SN65C1168E-SEP

大家好、

您能帮助处理此客户询问吗?

如果未供电的驱动器或接收器由外部供电的器件(例如总线上的另一个驱动器/接收器)驱动、SN65C1168E-SEP 是否会损坏?

数据表的第6.5节似乎意味着可以在断电时驱动驱动器。

提前感谢。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    这取决于哪些引脚在断电期间将受电源的影响。

    引脚额定值显示在绝对最大值表中:

    根据引脚额定值、可以确定几个方面:

    1、A/B 的最大额定值为+/-14V (但建议为+/-7V)、规格中没有提到 VCC、因此无论 VCC 是多少、它的额定电压都是如此。

    2.使能引脚和驱动器(D)引脚的额定电压范围为-0.5V 至7V -这表示有一个从接地到输入的二极管-但不依赖于 VCC、因此小于7V 的正信号不应太有害 (REC 是将其保持在 VCC 范围内-但如果在线路上电之前、如果功率在额定值范围内、则不应是那么大的问题-但可能存在较大的泄漏电流)

    3、接收器输出取决于 VCC、因为最大值为 VCC + 0.5V、所以该引脚在 VCC 之前实际上不会接收到任何信号-不过、这只是一个输出、因此除非有一个到不同源的上拉电阻、否则这不是问题。  

    数据表中列出的均衡电路(如下所示) 确认这些额定值。

    器件的额定电压达到这些电压、实际上、 对 VCC 反向供电的唯一风险是在"R"引脚上-但可能存在更多的泄漏电流 (我们仅在该器件的输出引脚上对其进行额定值-但在 VCC 之前接收电压的任何引脚上、除了"R"、泄漏电流都可以增加。)  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Parker Dodson