This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:前置通道与后置通道以及 EQ 设置

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118611/tusb211-pre-channel-vs-post-channel-and-eq-setting

器件型号:TUSB211

尊敬的团队:

因为我们需要检查电缆损耗以及我们应该将信号调节器放置在 PCB 上的哪个位置。 我在 E2E 中找到了一个表格、如下所示。

请参阅以下链接、了解前置通道和后置通道。  

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719929/faq-when-implementing-a-usb-3-x-signal-redriver-what-is-the-difference-between-pre-channel-loss-and-post-channel-loss

我的问题是、  

由于 USB 信号是双向的、同一条迹线将是前置通道或后置通道、如果是、如何参考表1来设置 EQ 和升压?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    根据两个连接的器件的通信方式、可以采用多种不同的方法来设置转接驱动器、同时考虑布线长度。 如果通信主要是主机到连接器、并且您希望 EQ 设置为3、按照 TUSB211规格、您可以在主机和转接驱动器之间设置6英寸、然后在转接驱动器和连接器之间设置3英寸、 您可以翻转这些测量值以执行连接器到主机。

    如果不断有信号传入和来自主机、则最好在转接驱动器两侧使用后置通道长度、这样后置通道损耗不会超过最大值。

    如果您有任何其他问题或需要更多澄清、请告诉我!

    谢谢、

    Ryan