This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:DSI83和 AMP;84是否支持帧速率控制(FRC)? 抖动。 (8位+ 2位 FRC)

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118642/sn65dsi84-q1-does-dsi83-84-support-frame-rate-control-frc-or-called-dithering-8bit-2bit-frc

器件型号:SN65DSI84-Q1

大家好、

感谢您抽出时间首先查看我的问题。 :)要检查此 DSI 转 LVDS 系列是否支持帧速率控制(FRC)或称为抖动? 由于我在数据表中找不到相对的句子、如果答案是否定的、TI 是否有支持 FRC 的 DSI 转 LVDS 桥接器? 谢谢你。

非常感谢、

胡正伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jheng-WEI

    DSI84-Q1不支持抖动、遗憾的是、我们没有其他器件可支持此功能。

    谢谢

    David