This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:OVP 恢复期间的波形

Guru**** 2834805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116621/tpd6s300-waveform-during-ovp-to-recovery

器件型号:TPD6S300

 您能否分享波形、直到 OVP 被激活、恢复并恢复正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本 EVM 用户指南中提供了示波器捕获、重点介绍 OVP 响应。 但愿这对您有所帮助。

    《TPD6S300评估模块用户指南》

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了用户指南、但它描述了只有 OVP 被激活。 我还想在 OVP 之后使用波形、直到它返回到正常状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seiya、  

    为什么恢复正常状态时间对客户至关重要? 我们没有该波形。 PD 控制器具有200ms 的去抖时间。 恢复速度快、与此200毫秒相比不重要。